This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750EVM-071:需要 Altium 设计文件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28750EVM-071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634218/ucc28750evm-071-required-a-altium-design-files

器件型号: UCC28750EVM-071
主题中讨论的其他器件: UCC28750

德州仪器 (TI) 团队大家好、

希望你做得好!!

我们计划使用基于 UCC28750 的交流/直流转换器解决方案、这是我们即将推出的产品系列。 为此、我们需要设计文件  UCC28750EVM-071 EVM。 这将是我们使用基于 UCC28750 的解决方案的良好参考。  

您能给我们以上要求的设计文件吗?

此致、

Hemil Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemil、  

    根据 TI 机密政策、我无法在此处共享布局(设计)文件。 但是、如果您通过现场工程师联系、请通过邮件联系他们获取所需数据。

    谢谢

    此致

    Anita