This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:TPSF12CC 在交流和瞬态模型之间出现差异

Guru**** 2929340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634217/tpsf12c1-tpsf12c-discrepancies-between-ac-and-transient-model

部件号: TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C3

你好

我目前正在撰写我的学期论文、作为其中的一部分、我正在评估 TPSF12C1。 我已经意识到、在 PSpice 中对瞬态模型进行仿真时、特定频率的瞬态模型的行为与交流模型告诉我该频率的行为完全不同。 这是否是这两个型号之间的已知问题、我可以信任哪一个?m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    根据我们以前在多个 OBC 客户中的经验、TPSF12C1/TPSF12C3 始终表现出对低频干扰的高灵敏度、早期饱和以及由于检测和注入架构的基本限制、所需频率范围内的 EMI 改进不足。


    我们不建议将此器件用于任何 新设计或评估。 我们不再支持我们的产品线中的此器件、并计划从 TI.com 中删除该器件

    希望这有所帮助。

    感谢您的理解。 我正在关闭主题。

    此致、

    Naresh