This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:栅极驱动器延迟引脚变为 7V

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634183/lm9061-q1-gate-driver-delay-pin-getting-7v

器件型号: LM9061-Q1

您好 TI 团队:

我们在汽车应用中使用了 LM9061QDRQ1 栅极驱动器。

它在初始阶段运行良好、现在我们观察到 DELAY 引脚的电压为 7V  
我们检查了另一个相同器件的栅极驱动器、但我们的电压为 0v。我们假设一个电容值为 0.1uF.can、您对此提供了任何建议。

如何克服这种情况请对此查询作出响应。

 

此致  

Sri harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriharsha、

    您是否检查过一个或多个装置。 如果您检查了一个设备、那么您可以再检查一个设备。

    此致、

    Mani。