This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618C-Q1:降压转换器的 VRM 参数

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1635109/tps54618c-q1-vrm-parameter-for-buck-converter

器件型号: TPS54618C-Q1

我们要查找 TPS54618CQRTERQ1 的以下 VRM 参数、用于信号完整性仿真:

LSLEW (nH)

Rflat(m Ω)

LOUT (nH)

R0 (nH)

在此设计中使用 TPS54618CQRTERQ1 为 SDRAM 接口生成 3.3V 电压。

预期负载电流为 300mA。