This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关此处理器在测试焊接版本中的可用性的问题

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634782/tms320f28377d-question-about-the-availability-of-this-processor-in-a-test-soldering-version

器件型号: TMS320F28377D

早上好、

是否可以只购买用于测试焊接的 TMS320F28377DPTPS 处理器外壳?

我们有兴趣购买这个住房,因为我们有缺陷的空隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukasz、

    感谢您的提问。 遗憾的是、TI 不销售用于焊接实践的空/虚拟 IC 外壳或裸封装。 TMS320F28377DPTPS 仅作为功能正常、经全面组装的器件提供。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的帮助

    祝你度过美好的一天