This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1 计算:能否下载 LM5171-Q1 的 PSPICE 模型?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170-Q1, LM5171-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1635042/lm5171-calc-could-you-please-desclose-pspice-model-of-lm5171-q1

部件号:LM5171-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM5170、LM5171 、LM5171-Q1、LM5170-Q1

LM5170-Q1 已披露 PSpice 瞬态模型、但 LM5171-Q1 还有、LM5170 的开关频率支持高达 500kHz、LM5171 支持高达 1MHz。 我想在 615kHz 下使用 LM5171。 您能否轻松提供 LM5171-Q1 的 PSpice 瞬态模型? 因为、WebBenchDesigner 无法仿真支持我将外部 PowerMOSFET 剥离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我们目前没有用于 LM5171 的 PSpice 模型。

    此致、

    Feng