This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641-CALC:PSpice-for-TI 型号

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634108/tps1641-calc-pspice-for-ti-variant

器件型号:TPS1641-CALC
主题中讨论的其他器件: TPS1641

我打开了 PSPICE 的 TPS1641x 设计模型、这里有说明

“5. 选择 TPS1641 的一个型号“

怎么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS1411 与 TPS16415 相同、因为在这些 PSPICE 模型中实现了输入到输出短路检测。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    我的问题很糟糕、让我再问一次。

    在本例中、选择了 TPS16412、对吧?

    选择 TPS16410 时、请按如下所示更改参数、对吧?

    TPS16410=1

    TPS16411=0

    TPS16412=0

    TPS16413=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。