This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:LMZM33604 负输出设计查询和仿真问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1637039/lmzm33604-lmzm33604-negative-output-design-inquiry-and-simulation-issue

器件型号: LMZM33604
主题: THS3491 中讨论的其他器件

我就 LMZM33604 在负输出应用中的使用问题与您联系。

我们的目标规格如下:

  • 输入:20V(最高 24V)

  • 输出:–15V

  • 负载:用作 THS3491(双电源配置)的负电源轨

借助 TI WEBENCH、我们基于 LMZM33604 设计了反相电源解决方案。

为了验证设计、我们执行了 PSpice 仿真。 然而、我们观察到输出波形(绿色迹线)中存在异常行为、因此会产生以下问题:

  • 该问题是否与 PSpice 模型本身有关、或

  • 如果电路设计存在任何基本问题(例如稳定性,补偿或布局敏感因素)

为了供您参考、我们附上了以下材料:

  1. TI WEBENCH 生成的原理图

  2. 我们的 PCB 预期原理图

  3. PSpice 仿真原理图

  4. PSpice 仿真结果(波形图像)

此外、我们希望您能推荐符合以下要求的合适解决方案:

  • 输入电压:高达 24V

  • 输出:–15V/大约 2A

  • 由于 PCB 面积限制、最好使用更少的外部元件

如果 LMZM33604 不是此应用的理想选择、我们也希望提供备选器件或参考设计的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李俊勋

    似乎没有上传上述附件。 您能否重新上传它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于安全限制、我无法在此处上传图像。 您是否可以共享一个电子邮件地址以便我发送它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junghoon

    您可以在 E2E 私下发布内容吗?