This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 仿真错误

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM5164, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1635103/pspice-for-ti-pspice-simulation-errors

部件号:PSPICE-FOR-TI
“主题“中讨论的其他器件: LM5164LM5164-Q1

我在使用 LM5164 运行仿真时遇到以下错误。 解决方案是什么?

错误 (ORPSIM-15108):X_U4 使用的子电路 LM5164-Q1_TRANS 未定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya、

    您是否可以发送完整的文件、在其中遇到此错误。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tatsuya

    您能否请一个提及 LM5164 并在新线程中发送项目文件的新线程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya、

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    Tatsuya 开了一个新的线程,我们正在讨论新线程。 关闭此部分以避免混淆。