This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3302:TRF3302 S 参数文件

Guru**** 2910960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634437/trf3302-trf3302-s-parameters-files

器件型号: TRF3302

您好、

 

我需要此放大器的 S 参数、但您在信息链接中提供的参数属于已经匹配的测试板。 您是否要提供仅 DUT 的 s 参数? 提前感谢您

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了测试板的 S 参数、并可提供器件输出端的输入电感器参考平面的 S 参数。 它是否有助于您继续前进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果共享参考平面的 s 参数、那会很好、但我想共享直接的 s 参数会更容易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../slam369

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak、

    这是已上传到组件页面的 s 参数。 它包括匹配元件。 我想要一个没有它的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aydin

    我们有一个单独的流水线板、仅用于精确的器件 S 参数、完成后即可提供。 但是、考虑到中间迹线的最小旋转情况、您可以使用电感器 s2p 文件去嵌入来粗略了解输入阻抗。