This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:TPLD801/TPLD1201:如何通过互联微控制器进行编程

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD801, TPLD1201, TPLD-PROGRAM, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1630556/tpld801-tpld801-tpld1201-how-to-program-by-a-connected-microcontroller

器件型号: TPLD801
主题中讨论的其他器件: TPLD1201TPLD-PROGRAM、TPLD1202、 TPLD2001

您好:  

在 TPLD 规范中、我已经看到这些器件可通过 SPI 或 i2c 端口进行编程、但我缺少一些内容、无法找到有关的任何类型的信息。

我需要能够根据电路板版本对这些器件进行编程、因此我的想法是使用微控制器的 SPI/i2c 端口在首次启动时设置器件。

有人能做到吗?  

或者、是否有人知道描述编程序列的文档是什么、那么友好地将其链接到此处?

感谢任何人的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPLD801 和 TPLD1201 必须使用 TPLD-PROGRAM 和 InterConnect Studio 进行编程、或在 TI 预先配置。 但是、TPLD1202 和 TPLD2001 都可以使用 微控制器进行配置。 有关对 TPLD1202 和 TPLD2001 进行编程的更多信息、请参阅应用手册“使用 TPLD 在生产中进行编程“。

    这是  https://www.ti.com/lit/pdf/sdaa279 的链接

    此致、

    Rajat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    我会试一试。 我已经阅读了 TPLD2001 的数据表、它似乎非常完整、您的指南似乎是一个很好的示例。

    此致、

    Graziano