This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010954:基于 PLL 极性的换向–短路风险和阈值选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1636669/tida-010954-pll-polarity-based-commutation-short-circuit-risk-and-threshold-selection

器件型号: TIDA-010954

您好、

我在 TIDA-010954 设计指南的图 3-16 中对控制器有两个问题。

PWM 换向(正/负电压角色交换)由 PLL 极性输出触发。 如果 PLL 或电压传感器在过零附近有失调电压、错误的交流开关对可能会同时导通、可能会通过两个 GaN 器件使交流电压源短路。 对于通常如何解决此故障模式、有什么想法或经验吗?

2.交流电压滤波器截止频率和极性检测阈值的选择标准是什么? 具体而言、如何在过零附近应对抗噪性和检测延迟之间的权衡?

此外、我提交了访问参考固件的请求、但被拒绝。 有没有任何推荐的方法来获得它的学术研究?

谢谢。