This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina-TI_ENGLISH:仿真奇怪的结果

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1636447/tina-ti_english-simulation-strange-results

器件型号: Tina-TI

您好、

我尝试对电流源(已附加文件)进行仿真、以将调制电流驱动到激光器中、但 TINA 产生了奇怪的瞬态行为。

电流源 IS1 表示独立的低噪声直流电流源、它在实践中非常适用(基于非 TI 器件)。

我知道当 L1 不存在或值非常低时、该调制电路效果很好。

首先进行仿真的原因是、当 L1 获取实时电路中所示的值 (160nH) 时、调制电路会在激光输出中产生不可接受的噪声水平。

您能否请检查仿真模型是否正确、 并指向可能导致仿真中出现这种非理想行为的任何其他内容。

谢谢

David

 

ths3095.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从 TI 下载了最新的 TINA 模型、仿真现在运行正常。

    仍然不知道为什么实际电路的 L1 噪声要高得多。