This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:变压器详细信息:数字匝数表示所用导线的厚度

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1633484/ucc28810-transformer-details-number-turns-an-thickness-of-the-wire-used

器件型号: UCC28810
主题中讨论的其他器件: TIDA-010951

已检查 TIDA-010951 中提到的器件型号。 它不提供所用导线的匝数和厚度。 需要详细了解变压器匝数和绕组使用的导线厚度。 请提供变压器的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以根据 TIDA 设计原理图中提到的变压器器件型号找到其数据表。

    除了变压器数据表中提到的信息外、请联系变压器供应商、了解导线厚度和匝数。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我得到了数据表、但变压器供应商告诉我要得到匝数和厚度。 因此需要匝数和厚度来制造变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想请相应的变压器供应商了解匝数和导线厚度、他们会提供相关数据、因为他们已根据需求构建了变压器。

    目前、我没有这方面的数据。  

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请问详细的变压器的原因是什么?  

    如果可能、我会尝试从供应商处获取数据并更新您。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要从供应商处制造变压器、因此需要变压器数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您还可以联系数据表中提到的供应商并向他们订购样片。

    此致

    Rohan