This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340C2K:PMP23340C2K Cr 元件选择

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340C2K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1635210/pmp23340c2k-pmp23340c2k-cr-component-selection

器件型号: PMP23340C2K

您好、专家。  

我正在研究 PMP23340C2K LLC 转换器。  

Cr 组件选择和设计。  根据我的理解、Cr total 为 3.52uF。

之所以使用 16 个 MLCC 并联来满足所需的电容、是为了满足均方根电流要求。  

我的回答正确吗?

@我的设计、如果我想将其更改为 6V/1.1KW、计算出的 Cr 为 0.6uF、FR = 1MHz、我使用 0.056uF * 11 个并联值、每个纹波电流为 3.5A μ A 1MHz。

Ipri、rms 约为 28A。 11~12 5 μ F pcs 来满足 Cr 电容、电流应该正常、对吧?

谢谢。  

image.png

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我还没有得到任何信息。 因此我将其转移到了这个论坛。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 CR 以使变压器漏电感在 1MHz 产生谐振。  
    更改变压器上的匝数比会影响这一点、但是、我无法精确预测如何才能判断您需要的电容。 我建议您保留占位符用于额外的部件以防万一。 如果可能、运行 FEA 以更好地估算漏电感。