This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610-DESIGN-CALC:需要 TPSM63604 和放大器的 pspice 模型;TLVM13640

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63604, TLVM13640, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1635238/tpsm63610-design-calc-need-pspice-model-for-tpsm63604-tlvm13640

器件型号: TPSM63610-DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: TLVM13640、TPSM63604、 TPSM63606

请共享 TPSM63604 和 TLVM13640 的 pspice 模型。

我在 TI 网站上没有收到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    较高电流型号 TPSM63606 具有 pspice 模型。 只有其电流限值会不同、因此您可以将其用于大多数仿真以代替 TPSM63604。

    https://www.ti.com/product/TPSM63606#all

    TLVM13640 的更多信息、请让我检查一下是否有模型、然后在星期一上联系您

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以对 TLVM13640 使用相同的模型。 对于 TLVM 器件、电流限制不同、输出电压范围也较小、但在大多数仿真中其行为应该类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的支持。

    但提供的模型是完全加密的、无法在 TINA 中工作、因此我无法运行仿真。 您能否分享 TINA 兼容或未加密的模型、或者提出替代方案?

    此致、

    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathamesh、

    未加密模型通常仅根据 NDA 共享。 贵公司是否有与 TI 合作的产品?

    否则、您可以使用 PSpice for TI 对模型进行仿真: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    这些模型是专门为该软件制作的、因此这将是最佳选择

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的建议。

    我使用 PSpice for TI 来模拟 TPSM63606 IC 的瞬态响应、并观察到在 0A 至 2A 的负载阶跃下大约出现 0.1V 的骤降

    我想了解该结果是否也可用作 TPSM63604 和 TLVM13640 的指示性、因为建议将 TPSM63606 用作这些器件的替代方案。

    您能否确认这些 IC (TPSM63604 和 TLVM13640) 是否会产生类似的瞬态响应?

    此致、
    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathamesh、

    您能否确认这些 IC (TPSM63604 和 TLVM13640) 是否会出现类似的瞬态响应?

    是的、至少在仿真中达到预期的水平。

    瞬态响应在很大程度上取决于外部无源器件。 因此、为了获得准确的图片 、您必须在仿真中考虑输出电容器降额、ESR(尤其是使用电解电容器时的 ESR)等。

    此致、

    Niranjan