This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403A 设计计算器 CTR 选型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1633568/ucc256403-ucc256403a-design-calculator-ctr-selection

器件型号: UCC256403

我‘m 使用计算器来设计基于 UCC256403A 的 LLC 转换器、我为光耦选择了 PC187B、但 PC187B 的常见 CTR 为 130%、因此当我选择 130%时、交叉频率变为 63khz! 设计环路电路对我来说很困难、因此在这种情况下、请告诉我应该怎么做、换一款其他光耦合器? 当我选择 CTR 10%时、FC 会降至正常值。 image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 瑞安市 Yu:

    UCC256403 的内部 IFB 电流源大约为 164uA、这限制了光耦合器的最大 LED 电流。

    光耦合器 CTR 取决于 LED 的偏置电流、在本例中该电流非常小。 因此、您必须始终将 CTRmin 放入计算器中、该计算器可从光耦合器数据表的曲线 (CTR 与 Ibias) 中找到。

    此致、

    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:
    非常感谢您的回复、我使用 PC817B 作为 FB 电路、但我阅读了 PC817B 的数据表、 曲线 (CTR 与 IF) 是从 1mA 开始的、因此我不知道 CTR 当电流低于 1mA 时、我该怎么办、我找不到曲线 (CTR 与 IF) 从小电流下开始的光耦数据表。 您能告诉我应该怎么做吗? 只需 在计算器中输入一个正常值(如 40%)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瑞安市 Yu:

    是的、我看到数据表曲线仅限于 1mA。 可以执行一项操作来将曲线以线性方式推断到 0.1mA、在这种情况下、对于给定的数据表曲线、0.1mA 的 CTR 值将为 20%。您可以在计算中使用该值。

    此致、

    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritam、

    非常感谢您的支持!

    此致、
    瑞安市