This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826-CALC:UCG28824 LTspice 模型

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1631439/ucg28826-calc-ucg28824-ltspice-model

器件型号:UCG28826-Calc
主题中讨论的其他器件: UCG28824

团队、

我们是否有 UCG28824 的 SPICE 模型?

它不在产品文件夹中、我在我们的内部数据库中找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    遗憾的是、我们没有 UCG2882x 器件的 SPICE 模型。 但是、对于仿真、您可以使用 SIMPLIS、可从获取  

    https://www.ti.com/product/UCG28826#design-tools-simulation

    如果您的查询已解决、您能否通过单击“此解决我的问题“来关闭此主题?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaala:  

    由于没有响应、我将结束这一主题。 如果您还有任何疑问、请随时重新打开。

    谢谢

    此致

    Anita