This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS100V2 和 XDS110 调试探针 — 设计文件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1638760/xds110iso-evm-xds100v2-and-xds110-debug-probe---design-files

器件型号: XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

您好、  

您能否分享用于我设计参考的 XDS100V2 和 XDS110 调试探针的原理图。

 

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    在深入讨论之前、请注意以下几点:

    • XDS100V2: 我无法在可用文档中找到 XDS100V2 调试探针的任何原理图或设计文件。 这可能是较旧/旧产品、或者设计文件可能不会公开提供。 您可能需要直接联系 TI 支持、或阐明您引用的确切器件型号。
    • XDS110 独立探针与 XDS110ISO-EVM: 我找到的设计文件专用于 XDS110ISO-EVM —它是用于 XDS110 调试探针的隔离适配器板、而不是独立的 XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U) 本身。 如果您需要核心 XDS110 探针的内部原理图、这些原理图可能未公开发布。

    也就是说、XDS110ISO-EVM 设计文件非常适合用作参考、因为它们包含具有隔离功能的 XDS110 调试电路。


    XDS110ISO-EVM 设计文件

    XDS110ISO-EVM 用户指南 (SPRUJE1) 包含硬件原理图、装配图和物料清单[1]。 完整的设计文件(包括原理图和 BOM)可从该用户指南的硬件设计文件部分下载[1]。

    原理图文档 (SPRR505) 提供了详细的电路设计[2]、其中显示了:

    • MSP432E401YTPDT 微控制器作为主 XDS110 调试控制器[2]
    • ISO1644DWR ISO7741DWR 在调试探针和目标连接器[2][3]之间提供电隔离(高达 1kVRMS)的数字隔离器
    • 支持 JTAG、cJTAG 和 SWD 调试协议[1]
    资源
    文档
    用户指南的链接
    原理图

    XDS100V2 相关

    未通过可用的文档通道为 XDS100V2 找到设计文件。 我建议发布后续信息、指定确切的 XDS100V2 器件型号、或者直接联系您的 TI 现场应用工程师 (FAE)-如果存在受限设计资源、他们可能可以访问这些资源。


    引言:

    1. XDS110ISO-EVM 用户指南 (SPRUJE1)
    2. XDS110ISO-EVM 原理图 (SPRR505)
    3. XDS110ISO-EVM 用户指南–硬件概述

    此致、

    Zackary Fleenor