This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033-TD-DESIGN:有关 TIDA-010232 设计中使用的软件的问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1638403/tida-020033-td-design-question-regarding-the-software-used-in-tida-010232-design

器件型号:TIDA-020033-TD-DESIGN
主题中讨论的其他器件: TIDA-010232

您好:

我希望您做得好。

我目前正在为我的项目复制 TIDA-010232 绝缘监测参考设计、如需获取有关实施软件方面的指导。

您能否说明一下、Code Composer Studio (CCS) 是否是此设计的推荐环境? 此外、我想知道是否可以访问本参考设计中使用的完整固件/源代码、因为这将极大地帮助我确保准确实现和理解。

我已经查看了可用的设计文件、但我不确定是否包含完整的编码、或者是否有我应该参考的其他资源。

非常感谢您的时间和支持。 我期待着你的指导。

此致、
Danial

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    是的、我建议使用 Code Composer Studio 作为软件环境。 我们提供了  可供下载的 LAUNCHXL-F280049C 示例软件:

    此致、
    Andreas