This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:需要刷写 SM470R1B1MPGES

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1638946/sm470r1b1m-ht-need-to-flash-sm470r1b1mpges

部件号: SM470R1B1M-HT
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

哪些 JTAG 接口工具支持刷写 SM470R1B1MPGES 处理器?  我们只需刷写现有代码即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    此器件型号的注释: SM470R1B1M 未出现在当前产品数据库中、这表明它可能是旧设备或已停产设备。 然而、它属于 TI 基于 ARM 的微控制器系列、此系列的可用技术文档确实涵盖了您所需的工具。


    推荐方法:基于 JTAG 的 Code Composer Studio + XDS 仿真器

    仅对于刷写现有代码、支持的路径为:

    1. Code Composer Studio (CCS) —连接到主机工作站并通过 JTAG 接口将加载映像直接写入目标内存的 TI IDE/调试器[1]。 尽管 CCS 是一个完整的调试环境、但它只能用于编程而无需调试功能。

    2. XDS 仿真器 —TI 的 XDS 系列仿真器列为此系列中 ARM 器件的可用 JTAG 调试/编程工具[1]。 这些连接在主机 PC 和目标板的 JTAG 接头之间。

    CCS 读取程序文件并通过 JTAG 通信通道[1]将其直接写入器件的闪存、这符合您的“仅闪存现有代码“要求。

    • 特定的 XDS 仿真器模型 (XDS100v2、XDS200、XDS560v2 等)—兼容性可能取决于您的 JTAG 时钟速度要求以及是否需要生产速度编程。 您可能需要检查 CCS 器件支持、以了解确切的 XDS 模型。
    • 第三方 JTAG 工具兼容性 (例如 Segger J-Link、Lauterbach)—检索到的文档仅引用 TI 自己的 XDS 仿真器。

    建议的后续步骤

    如果您尚未拥有 CCS 和 XDS 仿真器、则可通过 XDS100v2 通常是成本最低的入口点。 对于大规模生产闪烁、您可能需要了解 TI 的 UniFlash 独立编程器作为完整 CCS 环境的替代方案 — 但鉴于此器件的传统性质,我建议单独确认 SM470R1B1M 对该工具的支持。

    如果您可以共享此特定器件的任何现有数据表或文档、这将有助于缩小确切的仿真器兼容性范围。


    引言:

    1. TMS470R1x 基于 ARM 的微控制器用户指南 (SPNU118W)

    此致、

    Zackary Fleenor