This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO2 上的 USB-TO-GPIO 软磨损

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1639867/usb-to-gpio2-usb-to-gpio-soft-wear-on-usb-to-gpio2

器件型号: USB-TO-GPIO2
Thread 中讨论的其他器件: UCD3138A

你好  

我目前正在将 USB-TO-GPIO 器件与 Fusion Digital Power Designer 7.0.18 搭配使用。 我的问题是、我们是否能够在 USB-TO-GPIO2 上使用相同的 SoftWear 版本? 我们是否需要更新任何驱动程序或需要执行外部操作? 或者、它是插头连接并更换、启动正常吗? 我们的目标是 UCD3138A。  

谢谢