This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774 导致 1.8V 电源轨上升至~2.2V

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1640012/sn74avc4t774-sn74avc4t774-causing-1-8-v-rail-to-rise-to-2-2-v

器件型号: SN74AVC4T774

SN74AVC4T774RSVR 电平转换器通过进行配置 VCCA = 3.3V  VCCB = 1.8V  。 在上电‑期间、 1.8V (VCCB) 电源轨在大约 2.2V 而不是 1.8V 时测得  

如果 I 连接 VCCA=1.8V、VCCB=3.3V、它可以正常工作。
出现这种行为的原因是什么。是否必须提供 VCCA<VCCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aysha、

    没有强制电压要求、例如 VCCA < VCCB 或 VCCA > VCCB。 只要电源电压值处于 1.1V 至 3.6V 范围内、器件就能正常工作。

    为了更好地帮助您、我需要了解以下内容

    状态:

    • OE 引脚
    • DIR 引脚
    • I/O(逻辑高电平,低电平还是悬空?)

    此致、

    Josh