This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SG-Q1:固件访问请求–用于学术研究的 TIDA-010954 半桥环转换器

Guru**** 2923170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1636616/tms320f28p559sg-q1-request-for-firmware-access-tida-010954-half-bridge-cycloconverter-for-academic-research

您好、

我是一所大学的研究生研究员、专注于基于 GaN 的双向开关和并网逆变器控制的多步换向策略。 此固件将仅作为学术研究的重要参考—严格来说是非商业性的。

我已提交访问权限申请、但被拒绝。 我想重新申请访问权限 或提供所需的任何其他文件(例如,附属证明)。

有人可以就正确的流程提出建议、或向我指出正确的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongsu:

    请允许我有时间将此查询发送给正确的人员。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongsu:

    请留出更多时间来检查此申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dongsu、目前此软件仅限有限版本。