This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 仿真误差–使用导入模型进行探头限制 (LM74800-Q1)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1637987/pspice-for-ti-pspice-for-ti-simulation-error-probe-limit-with-imported-models-lm74800-q1

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

 

您好团队:

我在 PSpice for TI(免费版本)中使用 LM74800-Q1 对电路进行仿真。 我的‑包括第三方 TVS 二极管模型 (SMBJ33A)、我将其作为 .lib 文件导入。 运行瞬态仿真时、得到以下误差:

错误 (ORPSIM-16583):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要对该电路进行仿真、至少需要 1 条布线、最多需要 4 条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。

是否有其他.PROBE 允许我捕获 4 个以上迹线的设置或模拟方法(例如,使用语句,将数据保存到文件中)?

感谢你的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ahsanullah,

    感谢您的到来。

    为什么要探测 4 个以上的信号?  

    此致、

    Mani。