This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:我们可以在菊花链拓扑中进行通信或 RS485 通信吗?

Guru**** 2930450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1640930/tms320f28p650dk-can-we-can-communication-or-rs485-communication-in-daisy-chain-topology

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

目前、我的应用大约有一个主器件和 20 个从器件。 因此、我想使用支持菊花链拓扑的 CAN 或 RS485。  我知道 EtherCAT 在这种情况下运行良好、但我想使用 CAN 或 RS 485。 这是否有效?

如果是、那么硬件或软件需要如何进行更改和进行哪些更改?