This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:UC1843BEVM-CVAL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843BEVM-CVAL, UC1901-SP, ISOS510-SEP, UC1901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1642088/uc1843-sp-uc1843bevm-cval

部件号: UC1843-SP
主题中讨论的其他器件: UC1843BEVM-CVALUC1901-SPISOS510-SEPUC1901

尊敬的 TI

我正在使用 UC1843BEVM-CVAL、希望将其重建为电隔离式反馈。 它看起来像是它已安装在 PCB 上的大多数无源器件、只有少数几个元件需要安装或移除。

您是否有介绍重建和设计计算的应用手册或文章?

此致

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    最初有一种设计、但由于目前使用的是 UC1901-SP、而不是我们目前针对隔离式反馈的建议、因此将其移除、因为它已经过时。

    我们目前的建议是使用 ISOS510-SEP 创建一些器件

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    非常感谢您的快速回答。

    您说得对、UC1901 是一款非常古老的 IC、但您提议的是采用塑料封装/外壳(增强型航天塑料)。  我们正在为 Lisa 深太空任务构建电源、应避免使用塑料封装/外壳。 您是否有 我们可以使用的任何旧应用手册或文章来描述 UC1843BEVM-CVAL 设计?

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Daniel 今天不在办公室。 他应该能够在明天跟进并提供进一步的反馈。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我没有旧的应用手册来详细说明该结构。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    您对我在哪里可以找到它们有什么建议吗?

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    没有。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    很遗憾听到这个消息、我觉得销售一个不支持所有函数的 EVM 有点奇怪。

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    这是因为我们强烈建议不要在新设计中使用 UC1901-SP。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我会想起另一个可能值得查看的设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP23033

    谢谢、
    Daniel