This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128PFC 编程问题

Guru**** 2921630 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, UCD3138A64OEVM-662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1642718/ucd3138128-ucd3138128pfc-programming-issue

部件号: UCD3138128
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2UCD3138A64OEVM-662

尊敬的先生:

我有一个问题与预编程 p/n UCD3138128PFC ,低产量 (失败 5%)和可以读取,重新编程.

我想确认是否使用以下适配器 pa/n 和 USB-TO-GPIO2 来读取故障器件并对其进行重新编程

  1. Texas Instruments UCD3138A64OEVM-662

请告知您。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Getvara:

    是的、您可以使用 UCD3138A64OEVM-662 来对 UCD3138128PFC 进行读取和重新编程。

    谢谢。此致

    Bishal Mondal