This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245-USB EP:需要有关该组件的更多数据

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1642356/sn74avch4t245-ep-need-more-data-about-the-component

器件型号: SN74AVCH4T245-SN74AVCH4 EP

您好:
 
我们购买了 以下组件:CAVCH4T245MRSVREP。 我正在查找包含一些可追溯性信息的鉴定报告。 我们购买的批次 是 DC 2202、批次代码为 27P5RNJ、21P63KJ。
 
在下面,你会找到我要问的数据:
 
屏蔽设置
 
芯片版本
 
晶圆扩散批次
 
晶圆制造工艺
 
模塑化合物
 
玻璃过渡温度 (Tg)
 
芯片尺寸
 
芯片厚度
 
裸片金属化材料
 
芯片层数
 
裸片钝化材料
 
引线键合材料
 
键合线直径
 
 
提前感谢您的大力支持。
 
此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您可以使用 材料成分搜索 来查找您的一些问题。

    但一般来说、我们不能共享与芯片相关的信息。 您是否可以联系 TI 销售代表? 他们应该能够帮助您回答其中的一些问题。 谢谢!

    此致、

    Josh