This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:HARDWARE-DESIGN-CHECKLIST:适用于 XDS-110 的适配器板

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1641647/awr2544-hardware-design-checklist-adapter-boards-for-xds-110

器件型号: AWR2544 HARDWARE-DESIGN-CHECKLIST

尝试为 XDS-110 获取一些额外的适配器板。 上面有小的 10 针连接器、如下所示:

image.png

XDS-110 的说明为 CTI20 (IN)- ARM10 (OUT)、516440-0001R

我们的一些开发人员打破了他们的产品、并且他们迷路了。 TI 似乎无法以任何方式提供这些电路板。 我们在亚马逊上发现它、但缺货。 此外,从一家公司叫 AliExpress 似乎非常飞行的夜间。

有人知道这些东西的来源吗?

我知道我在这种情况下给出的 TI 器件型号完全没有意义、但无法找到有意义的器件型号。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我不知道雷达团队中有任何人在使用这些适配器。 我相信从技术上讲、XDS110 探针和相关器件归以下论坛所有、因此如果您在该论坛中提出问题、可能会有人拥有它们。

     处理器论坛  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我曾几次邀请我当地的 TI 联系、没有任何运气。 令人沮丧的是、我知道在 TI 世界的某个地方有一整箱这些小电路板...我只是想要其中的几块电路板。 另外、希望其他开发人员也能有一个想法。 将在处理器论坛上发帖、无法找到解决此问题的正确位置。 Slight smileμ s