This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C40:适用于 TMS320C40 的 Code Composer

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1641249/tms320c40-code-composer-for-tms320c40

部件号: TMS320C40

我们拥有一个基于 TMS320C40 的旧系统、该系统使用 XDS510 调试器。 我们的任务是对一组脚本进行逆向工程、这些脚本看起来可以设置存储器地址并在 TMS320 器件上加载固件、然后在读取和写入寄存器时运行该代码。 脚本包括.c、.out 和.cmd 文件以及一些二进制文件、例如 EMU4XW.EXE、我假设这是与 XDS510 结合的函数。

为了使其再次运行、我需要 Code Composer 的运行时元素(非 Studio)。 理想情况下、如果有迁移路径、我将通过反汇编.out 文件并尽我所能使其能够在现代系统上运行。 我希望获得任何帮助和建议、以及支持这些 DSP 的 Code Composer 版本的安装介质。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien

     可在以下位置找到较旧版本的 Code Composer: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO 

    请注意、某些较旧的版本需要许可证才能使用。 有一个大小受限的版本,可能是一个可行的替代品,你正在做什么。  

    我相信下载文件 (zip、CDROM) 中会包含文档。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在网站上看不到除 Code Composer Studio 之外的任何内容。 我已经下载了(各种版本的)一些副本、但我认为 TMS320Cxx 早于网站上公开提供的所有 Code Composer Studio 选项。 我正在试图弄清楚如何查找许可证副本 — 很明显,如果存在继承的代码和测试脚本,则必须使用经许可的     Code Composer 副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien

    EMU4XW.EXE 可能是旧的命令行调试器。 《 TMS320C4x C 源代码调试器用户指南》 可能会有所帮助。

    我相信您也在与另一个团队合作。 如果可以、我将继续关闭此 TT。  

    ——保罗