This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM-DESIGN:DRV110 仿真误差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1644707/drv3946-q1evm-design-drv110-simulation-error

器件型号: DRV3946-Q1EVM-DESIGN
主题中讨论的其他器件: DRV110

Tina DRV110 仿真示例似乎无法正常工作、会迅速进入 PWM、而不是峰值电流、因此波形不像数据表中所示的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、  

    请让我检查一下、明天 EOD 回复您。  


    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、  

    感谢您的耐心。  

     SBWM004A.TSC 按预期工作。  

    请增加瞬态分析中的仿真时间、并从“视图“菜单中分离曲线。 如果您有任何问题、敬请告知。  


    此致

    Mojtaba.