This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:可以't 校准器件电池增益

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1643150/bq41z90evm-can-t-calibrate-device-batt-gain

器件型号: BQ41Z90EVM
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

我刚收到 BQ41Z90EVM。 我必须使 bqStudio 识别它并刷写固件。 但是、我无法校准其电池增益。 出于某些原因、10770mV 似乎超出范围值、而它是 BATT+和 BATT-之间的实际电压值。

有人知道为什么会发生这种情况吗?

谢谢、

Julián μ s

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何额外的日志或文件。 我刚刚连接了 EVM、可以校准电芯电压、但可以校准电池电压。 错误消息没有意义、因为我实际上是在写入一个正确范围内的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    施加的电压需要按 1/10 的系数进行调节。 例如、如果您要校准 10770mV 电压、则在“Calibration“(校准)选项卡中、您需要输入 1077mV 电压、而不是 10770mV 电压。  

    此致、  

    Jonny。