This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28828:UCG28828 的封装尺寸

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28828, UCG28826, UCG28824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1646252/ucg28828-footprint-for-ucg28828

器件型号: UCG28828
主题中讨论的其他器件: UCG28826UCG28824

嗨、  

我在为 UCG28828 找到封装时遇到了问题、是否有任何地方可以找到该封装、我已经对 snapeda、ultra lib 等进行了验证

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:  

    请查找随附的相同文件、UCG28824、UCG28826 和 UCG28828 均为 P2P。

    e2e.ti.com/.../UCG28826.zip

    如果您的查询已解决、请点击“我的问题已解决“关闭此主题。

    谢谢

    此致

    Anita