This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261 EXCEL-CALC-TOOL:RTD PT100 测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, DELTASIGMAEVAL-GUI, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647328/ads1261-excel-calc-tool-rtd-pt100-measurement

器件型号: ADS1261 EXCEL-CALC-TOOL
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS1261EVMDELTASIGMAEVAL-GUI

尊敬的团队:

以下是设置:

硬件设置:

  • 电路板:ADS1261 EVM
  • 传感器:3 线 PT100 RTD
  • 接线:
    • 红线→AIN0
    • 白色导线 1→AIN1
    • 白色导线 2→AIN2
  • 无外部基准电阻(使用内部 2.5V 基准)
  • USB 供电

目标: 使用内部基准和采用 3 线配置的双 IDAC 激励(每个 250µA)测量温度、以消除引线电阻误差。

软件: 安装了 ADS1261EVM 器件封装的 Δ — Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI)。

通过寄存器映射 GUI 设置当前寄存器设置:

寄存器 存储器地址 当前值
MODE0 0x02 0x23
参考 0x06 0x10
IMUX 0x0D 0x20
Imag 0x0E 0x44
PGA 0x10 0x00
INPMUX 0x11 0x23

问题:

  1. 故障:PGA 高警报
  2. 故障:基准低警报
  3. 转换数据:0x0000F1(看起来像实值,但存在故障)

问题:

  1. 正确启用内部 2.5V 基准的正确 REF 寄存器值是多少?
  2. IDAC1→AIN0 和 IDAC2→AIN2 的正确 IMUX 寄存器值是多少?
  3. 将内部基准与 3 线 PT100 结合使用时、外部 RREF 电阻器是否必需?
  4. ADS1261EVM 上具有内部基准的 3 线 PT100 的完整正确寄存器配置是什么?