This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 半无桥 PFC 实现了输出调节、但 PFC 低于 200

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647128/ucc28070-ucc28070-semi-bridgeless-pfc-achieves-output-regulation-but-poor-pfc-below-200

器件型号: UCC28070

您好:

我正在使用采用 UCC28070 控制器的半无桥 PFC 转换器。 该转换器能够在整个输入范围内将直流输出电压调节至 390V、包括在 180VAC 等较低输入电压下。

但是、问题在于当输入电压低于大约 200V VAC 时、无法实现适当的功率因数校正。 在 220V–230VAC 下、PFC 运行看起来正常、但在较低的输入电压下、输入电流波形会失真、功率因数会降低。

我想了解这种行为的可能原因。 这可能与以下各项有关:

  • VINAC 检测/调节、
  • 电流检测、
  • 补偿设计、
  • 输入电流越高、电感器饱和
  • 或者、是否存在与使用 UCC28070 的半无桥 PFC 运行相关的任何常见问题?

关于在低压线路运行期间应检查哪些信号或参数的任何建议都会非常有帮助。我在下面附上了半无桥 PFC 的原理图

tidryk5-schematic.pdf 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivyarajesri:
    您能否与输入电压共享电感器电流和输入电流? 尝试仅捕获两到三个线路周期的数据。
    谢谢
    Sanchayan