This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:对 C6748 进行开机自检 (POST) 或内置自检?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647024/tms320c6748-power-on-self-test-post-or-built-in-self-test-for-c6748

部件号: TMS320C6748

是否有适用于 C6748 的加电自检 (POST) 库? 与 C641x 芯片使用的 Chk6xTest() 类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该主题将分配给正确的工程师。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    TMS320C674x 系列似乎没有可用的 POST 库。  

    ——保罗