This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:使用系统分析器(UIA 目标)进行执行和负载分析的帮助

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1643225/tms320c6748-help-using-system-analyzer-uia-target-for-execution-and-load-analysis

部件号: TMS320C6748

我将 SYS/BIOS 6.50.0.10、System Analyzer (UIA Target) 2.3.1.02 和 XDCtools 3.50.0.20 用于 TMS320C6748 目标。 我们公司已将所有内容迁移到 Windows 11、因此必须从 CCS 6.1.1 过渡到 CCS 7.2.0 进行开发。 我们将连接 Blackhawk USB560V2 系统跟踪探头

我一直在尝试使用 RTOS 分析器来对我们的目标应用进行性能分析(首先是执行分析和任务/CPU 负载分析)。 我从 TI Resource Explorer Classic 中加载的 step_JTAGstop 示例开始、能够在我的目标上加载/运行应用程序。 问题在于系统分析器的结果不是我所期望的结果。 CPU 加载图和任务加载图从不呈现。 CPU 加载/任务加载图的详细视图中的加载值与示例中的预期加载值不匹配。

作为初始健全性检查、我是否在运行兼容的环境? 我所使用的 SYS/BIOS、System Analyzer 和 XDCtools 版本是否应该适用于 CCS 7.2 和 Windows 11? 是否有这些版本的 System Analyzer 的更新文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过更新到 CCS11 并将 SYS/BIOS、System Analyzer 和 XCDTools 更新到与 CCS11 兼容的版本来解决。 CCS11 应该是支持 Windows 11 的第一个版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对延迟的回复表示歉意。 很高兴听到您能够解决您的问题。

    对于将来的任何问题:

    很遗憾、我们无法再支持有关 SYS/BIOS、C6748 上的 TI-RTOS 的问题、或者有关此较旧器件的一般软件或硬件设计问题。

    未来的读者、有关 TI-RTOS 的更多信息、请参阅
    关于 AM335x、AM437x、OMAP-L13x、C674x、K2G、 AMIC110、AMIC120 器件 (我不知道有类似的旧版 SYS/BIOS 软件通知)

    此致、

    Nick