This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710 启动问题

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647788/ucc28710-ucc28710-startup-issue

部件号: UCC28710

您好团队:
我设计了一款规格为 58V / 200W 的 AC/DC 充电器。  

轻负载测试期间、输出达到 58V(设计目标)。 但当负载电流逐渐增加时、转换器会自动关闭。 关断后、转换器不会重新启动。

已检查初级侧:

  • HV 引脚上存在适当的电压
  • VDD 电容器充电至 21V、然后重复放电
  • 未观察到 DRV 脉冲
  • 无 VS/CS 引脚活动

请建议此问题的可能原因和解决方案。

此致、

Kalyani