This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644XX-DESIGN-CALC:踏频 PSpice TI 模型库(离线模式)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634227/lmq644xx-design-calc-cadence-pspice-ti-model-library-offline-mode

尊敬的 TI-Team、

我们目前正在公司推出 Cadence PSpice/OrCAD。  
我之前使用过 PSpice for TI、这里有集成的 TI 器件库。 我找到了一篇论坛帖子(【常见问题解答】PSPICE-FOR-TI:如何将所有 PSpice for TI 模型库添加到 PSpice/SPB/Orcad 的商业版本中? -仿真,硬件和系统设计工具论坛 — 仿真,硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛)、了解如何在商业 Cadence PSpice 工具中集成库。
遗憾的是、在我们的 24 版中没有“Launch PSpice Part Search“按钮、如常见问题解答中所述。 总之、我们更喜欢上述离线模式。 是否有可能获得更多的相关信息?

提前感谢您。

此致、

Florian Zellner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    您是否有工具栏外观的屏幕截图? 可能会将启动 pspice 器件搜索按钮重定位到其他位置。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    如上面的链接中所述点击菜单时测量的值

    1. 启动 Capture 并打开任何设计
    2. 从菜单 Place–PSpice Component–Search 或使用 PSpice Part Search 工具栏图标启动 PSpice Part Search、如下所示




    没有 PSpice 器件搜索选项。

    在零部件窗口中也没有“添加模型“选项:



    总之、我们对 TI 模型提到的离线模式会更感兴趣。

    此致、
    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    我使用的是 PSPICE for TI、但我看到了按钮。 您需要先打开一个设计。 它将位于 工具栏的右中角。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是对的、我们也使用 PSPICE for TI、对应的按钮与您描述的一样。
    但商业 Cadence OrCAD/PSPICE 中的这些按钮是不同的、而且常见问题解答中所述的“Add Models“按钮在 V24.1 中不可见。

    不管怎样,正如我在之前的文章中所写的,模型的离线模式将是更可取的。 请提供更多有关这方面的信息。

    谢谢你。

    此致、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florain:

    我们拥有的关于离线模式的唯一信息是 PSPICE for TI。 对于您的 Cadence 版本、您必须请 Cadence 的支持团队指导您完成对软件所做的更改。 他们可能会指导您使用按钮、以便您从该主题继续执行该流程。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  
    感谢您的回答。
    这有点令人困惑、因为我认为链接的 FAQ-Thread 完全关于 Cadence PSpice 的商业完整版本、包括离线模式。
    能否请您为 PSpice for TI 提供有关离线模式的信息? 我将尝试通过 Cadence 支持来解决问题、然后将其适应完整版本。

    谢谢您、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    该常见问题解答中提供的说明是否适用于 PSPICE for TI? 您能指出断续可能在该指令集中的位置吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我认为有一些误解。

    打开了
    - PSpice for TI
    -集成了 PSpice 的 Cadence Allegro/OrCAD(-->商业完整版)

    在 PSpice for TI 中、我们目前还使用 TI 器件库、默认情况下集成了该库、这里的一切都运行正常。 此处不需要常见问题解答中的说明。

    我们将开始使用完整版本的 Cadence PSpice。 默认情况下不集成 TI 模型库。 常见问题解答(如果我理解得当,适用于商业 Cadence PSpice)中提供的在线库包含说明不直接适用于我们的版本 24.1。

    因此、我现在想了解如何将 TI 模型库作为离线库/离线模式进行集成(正如末尾的常见问题解答说明中所述)、以查看它是否适用于 Cadence PSpice 24.1。

    谢谢你。
    此致、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    对不起误解,是的,我现在明白了。 我相信您仍需要联系 Cadence 支持团队、寻求他们的帮助、以便浏览您新版本的 Cadence。  

    我将同时询问该线程的创建者是否有针对您的情况的解决方法。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    是否对此案例进行了更新?

    谢谢你。
    此致、
    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    很遗憾、没有 我仍在努力与正确的团队取得联系。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    遗憾的是、该请求似乎已停止。 我们无法帮助您解决这一问题、因为该线程的创建者不再使用此软件。  

    我希望与 Cadence 支持团队取得成果。

    谢谢您、

    Joshua Austria.