This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:功率损耗计算

Guru**** 2910730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647884/lm63615-q1-power-dissipation-calculation

器件型号: LM63615-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在从事降压转换器的散热器设计、想确认计算 IC 功耗 (PD) 的正确方法/公式。  

是否应使用计算 IC 功率耗散:


PD = PIN - POUT   或  

PD = POUT *((1 / n)- 1)

此外、此计算是否已经包含内部 MOSFET 导通损耗和开关损耗、或者是否应单独添加任何额外的内部损耗以准确估算结温?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaaran:

    您可以通过检查效率曲线来找到功率损耗。如果您需要 DS 中不存在的条件、可以尝试 WebBench。

    您可以估算 L losses = I^2 R (R =电感器 DCR)。 Coilcraft 等一些供应商还让您估算了交流磁芯损耗。

    但是、我认为这个 IC 应该可以使用散热焊盘。 将接地层用作散热器。

    谢谢、
    Andrew