器件型号: AM275-FREERTOS-SDK
尊敬的 TI:
基于以下文件://C:/ti/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/docs/api_guide_am275x/TOOLS_FLASH.html #autotoc_md1523、
我想使用 Generate xaf_ut.mcelf 文件。 根据我的理解、我需要使用 C:\ti\freertos_sdk_am275x_11_01_00_16\tools\boot\multicoreELFImageGen\genimage.py 中的 genimage.py。
编译后、我能够生成 xaf_ut.out 文件、但不会生成.mcelf 文件。
这是我执行传递的命令:
运行命令:['py“、'–3'、'C:\\SSP_am275x\\bamboar\ut\\..\tools\\ti\am275x\\SDK\\tools\\tools\\boot\multicoreEImageGen\genimage.py“、'--core-img'、'5:x275x\\\tboar\c\release\\\caf\.out\\\cam75\\\\boarboarboar\\con\\con\.apps。 '--output'、'C:\\SSP_am275x\\Bamboar\ut\\..\..\Output\\c75\\release\\XAF_ut.mcelf'、'--XIP'、'1000000:0x62000000'、'--SW_VERSION'、0x6XAF_ut.mcelf' '0x0B010010']
如 git Bash 提示符所示。
但输出日志消息会给出一些错误。 基本上、当 genimage.py 应该为 0 时、它会返回 1。
回溯(最近一次呼叫):
文件“C:\SSP_am275x\bamboar\ut\execute.py“、第 844 行、在中
main()
文件“C:\SSP_am275x\bamboar\ut\execute.py“、第 810 行、位于 main 中
Generate_appimage (repo_dir_path、elf_dir_path、“XAF_ut.out“、core_id)
generate_appimage 中的文件“C:\SSP_am275x\bamboar\ut\execute.py“、第 679 行
引发脚本错误 (f“生成应用映像失败、返回代码:{process.returncode}“)
utils.tools.ScriptError:生成应用程序映像失败、返回代码为:1
传递的 XIP 和 SW_VERSION 参数是否不正确或其他一些问题?
请提供建议。