This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:高电感器纹波

Guru**** 2905760 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TLV61070A, TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1646855/tps61236p-high-inductor-ripple

器件型号: TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TLV61070ATPS61299TPS61099

根据计算结果、TPS61236P 在 1uH(建议)电感器中具有高电感器纹波电流。 因此、即使我以 1A 的电流驱动它、电感器纹波也将等于实际平均电流。 系统如何在如此高的纹波电流下仍然实现 95%的效率? 这在理论上不应该有意义、但它仍然有效。 它是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的应用条件是什么? 也许您可以使用 webench 工具仔细检查电感。 您可以在产品文件夹中找到此工具。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在标称条件下、我的应用可以接受 1-2A 电流的任何值。 对于 2A、我认为 50%的纹波很好、但不适合 1A 应用。 但即使在 1.5A 负载下、数据表仍能保证 95%的效率。 如何通过如此高的电感纹波电流实现如此高的效率? webench 仿真在 2A 工作条件下调用 1.2A 峰峰值电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是计算或 Webench 仿真中的 95%效率系数? 您是参考数据表中的效率数据吗? 您从哪里获得该值? 您能给我发送一个屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     基于 1.5A 负载的 Webench 仿真的效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面的主题是针对同一个案例正确吗? 我认为负载只有 0.4A、这个器件不合适。 也许您需要考虑一些低电流器件、例如 TLV61070A、TPS61099 和 TPS61299。 谢谢。

     TPS61236P:高电感器纹波 

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载不是 0.4A、对于 3.6V Lipo 电池输入、它将约为 1.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表的效率数据通常基于 TPS61236EVM、电感器的选择还会影响效率(DCR,磁芯损耗)。  

    对于 1.5A 应用、TPS61236 是一款高电流升压转换器、因此我们仍然建议您使用 TLV61070A、TPS61099、TPS61299。

    谢谢你