This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:将多 RX IQ 同步捕获到 CSV 文件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1648415/afe7950evm-simultaneous-multi-rx-iq-capture-to-a-csv-file

器件型号: AFE7950EVM
主题:TSW14J58EVM 中讨论的其他器件

您好:

我将 AFE7950EVMTSW14J58EVM 配合使用 将 Latte 用于电路板配置(无 HSDC Pro)。

我的目标是执行涉及 TX 和 RX 路径的测量、更具体地说、是 以同步方式从两个 RX 通道同时获取数据。

我当前使用 Latte GUI 采集功能 开始捕获并将数据导出到 CSV 文件中。 但是、无论 RX 配置如何、生成的 CSV 文件始终 仅包含来自一个 IQ 接收器通道的数据

这些评估板在我的应用中的主要作用是 TX 和 RX 通道之间的时间同步、从而实现 在多个接收器之间的离线信号处理和相干分析。

您能否建议在 仅使用 Latte 时使用正确的配置或采集方法来同时将多个 RX IQ 通道保存到同一个捕获中(例如 RXA 和 RXB 或更多 RX 通道(如果支持)

是否需要特定的 Latte 配置、捕获设置、JESD 配置或导出过程来启用多通道同步 RX 记录?

非常感谢您的支持。

此致、