This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:RE 测试失败

Guru**** 2910730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1648813/tps563203-failing-in-re-test

器件型号: TPS563203

早上好…!!

 

在 RE 测试中、我们附加了一些观察结果。

上图 100MHz 是降压转换器导致的(在此之前,它与我们的另一个电路相关,仅通过在该电路板上进行 RE 测试来确认)、请求您建议进行修改 、以使图低于限制线。BUCK regulator.jpg

 

随附原理图、以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    会检查并回复您!

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    这个 RE 测试结果是否包含所有三个降压稳压器或特定的降压稳压器?

    尝试使用 30 Ω(建议使用 2W 电阻)、33pF 将 RC 缓冲器电路添加到 SW 至 GND。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    该结果包含全部 3 个降压转换器。

    我们也尝试过同样的做法、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您是否尝试过在所有三个降压稳压器上保持缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. RC 的值是多少?

    2.保持缓冲器后,振幅减小了多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了 R = 5 Ω 和 C=680pF 、在所有 3 降压转换器中均未观察到变化。

    是否有任何相同的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    要了解哪个降压稳压器故障、请进行一对一 RE 测试。

    首先在第一个降压转换器上进行测试、然后打开第二个降压转换器、然后通过使降压转换器一直处于导通状态来开启最后一个降压转换器!

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    做了同样的事情、它因为 2.5V 和 1.2V 降压转换器而失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Usha、还请建议除了 SW 上的 RC 缓冲器之外、还可以做什么?

    请让我知道需要我方面提供的更多信息。

    我们计划在明天之后的外部实验室进行重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    如果缓冲器没有改善、请尝试在非常靠近 IC 的位置添加 220pF+100nF 电容器、就在输入电容器之前以及在输入检测处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会在有负载的 1.2V 下迅速发生、是因为 RE 出现故障、因为它会达到–2.6V。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    否、这是预期的、不是 RE 失效的原因、这可能是由于输入电流具有高 di/dt、因此请尝试在 IC 附近添加 220pF+100nF 电容器、同时保持在输入检测状态。