This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-DESIGN-CALC:PFM 模式下 LMR51603X 的仿真模型

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51603, LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1648110/lmr51610-design-calc-simulation-model-for-lmr51603x-in-pfm-mode

器件型号: LMR51610-design-Calc
主题中讨论的其他器件: LMR51603LMR51610

您能否提供 PFM 模式下器件 LMR51603 的仿真模型 — 与 Simetrix 兼容? 我希望从 FPWM 模式更改为 PFM 模式、以降低轻负载下的静态电流消耗。 无法在网站中找到 LMR51603 的仿真模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dasarathy、

    我们在 LMR51610 的 SIMPLIS PFM 模型方面遇到了一些问题。 我们目前正在纠正这一问题。

    同时、如果您需要此器件的任何数据、您可以告诉我工作条件和 BOM、我将进行基准测试并提供结果。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish

    感谢您的回复!

    此外,如果你可以帮助以下 2 点:  

    1) Vin = 48V ; Vout 12V ; Lout = 100uH ; Cout = 10uF || 4.7uF。 这是我现在使用的配置。 但是、我想切换回 PFM 模式以减少低负载时的静态消耗。 我的最大负载 Iload = 60mA。 您能否确认相同的配置是否足以支持 PFM 模式、或者我是否应该增加 Cout 来解决较低负载下纹波电压的增加问题?

    2) Lout = 7447773101 Wurth 100uH ; Cout = GCM31CC71E106KA03L 10uF ; GCJ31CR71E475KA12K 4.7uF。 RFB = 100k AC0603FR-07100KL;Rfb2 = 7.15k AC0603FR-077K15L;是否可以检查上述的电流和电压纹波? Vin = 48V;Vout 12V ILoad = 60mA。 我想同时检查线路和负载调节,你能帮助我获取不同负载的数据,从 10mA 到 60mA 的间隔 10mA 和线路输入电压 24V 到 60V,间隔为 6V ?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dasarathy、

    我将向您介绍星期三 EOD IST 的结果。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有机会对此设计进行稳定性分析吗? 测量/估计增益裕度和相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dasarathy、

    我将采用以下运行条件的波特图:VIN=48V、Vout=12V 且负载= 60mA。

    但我将需要一个新的一天,即;直到星期四 EOD 做同样的.

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dasarathy、

    查找您要求的条件下的基准测试结果:

    e2e.ti.com/.../LMR51603X-Analysis.pptx

    e2e.ti.com/.../LMR51603X_5F00_48Vin_5F00_60mA.pdf

    相位裕度和增益裕度表明系统是稳定的。

    演示中提供了线路和负载调节结果。

    Vout 纹波也很低。

    感谢和尊敬、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sourish 的支持!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您捕获的波形,您能告诉我们您捕获的所有内容吗? 我的意思是什么是 C1 C2 和 C4 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dasarathy、

    对不起,我忘了提及传说。

    C1:输出电压  

    C2:SW

    C4:电感器电流

    谢谢。此致、

    南迪