This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:Halcoggen 支持和修补程序

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650281/halcogen-halcogen-support-and-patches

部件号: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

您好、

从下载页面看, Halcoggen 自 2019 年以来没有收到安全补丁/更新,我可以问这个工具有哪些支持?

我们正在考虑将其与一些 LAUNCHXL2-570LC43 板一起用于一个项目、但在考虑我们的英国网络基础知识安全策略时、我们很难证明安装是合理的。 了解 TI 是否持续提供任何支持来缓解软件中的潜在漏洞会非常有用。

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    从下载页面上、Halcogen 自 2019 年以来似乎没有收到安全补丁/更新、我可以询问此工具有哪些支持吗?

    目前、这些器件上没有进行任何积极的开发。

    仅对这些器件提供支持。 没有计划发布任何新版本的 HALCoGen。

    如果是一个全新的项目、我们总是鼓励客户使用我们全新的功能安全 AM26x 系列控制器而不是 Hercules 控制器、因为 Hercules 侧没有主动开发、并且应用团队只提供主动支持。

    没有计划淘汰任何此类器件、它们将具有较长的使用寿命。  但是、我们对 RM4x 和 TMS570 产品的技术支持确实有限。  如果客户熟悉并且不需要太多、那么这些产品完全可以使用。

    (+) TMS5700812-Q1:TMS5700645APZQQQ1R — 基于 Arm 的微控制器 — 内部论坛-基于 Arm 的微控制器 — 内部- TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。