This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440-CALC:LMR43610 器件的 simpleis 库申请

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1649156/lmr51440-calc-request-for-the-simplis-library-for-the-lmr43610-part

器件型号: LMR51440-CALC
主题中讨论的其他器件: LMR43610

我打算使用 SIMPLIS 工具执行直流/直流电路分析。

我想请求 LMR43610 组件的 SIMPLIS 库共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pyoungjo、

    您能否分享您的电子邮件 ID?  

    然后、我将通过电子邮件发送加密的 SIMPLIS 模型。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pyoungjo、

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉迟来的答复。

    我的电子邮件 ID 是 pyoungjo.park@lge.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pyoungjo、

    我将在明天的 EOD 之前通过电子邮件将模型发送给您。

    谢谢。此致、

    南迪。