This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF72EVM:ADC34RF72EVM:申请 HSDC 软件的.ini 文件

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF72, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647486/adc34rf72evm-adc34rf72evm-request-for-ini-files-for-hsdc-software

器件型号: ADC34RF72EVM
主题中讨论的其他器件: ADC34RF72LMK04828

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TSW14J58 捕获板测试 ADC34RF72 评估板、但无法在 HSDC 软件中找到 ADC34RF72 不同 JESD 配置的.ini 文件。

我确实注意到 ADC3xRF5x 器件有几个.ini 文件。 它们是否与 ADC34RF72 兼容、或者我应该使用一组特定的.ini 文件?

您能否建议或共享相应的文件?

谢谢。

 

此致、

Xuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    ADC34RF72 不将 INI 文件与 HSDC Pro 一起使用以支持数据采集。 所有 FPGA 控制直接在 ADC 的器件 GUI 中处理。 有关 ADC 编程和采集数据的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。  

    https://www.ti.com/tool/ADC34RF72EVM

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的建议—我遵循了指南、让默认配置正常工作(采样率= 1.5GSPS) 。

    但是、我在更改 GUI 中的采样率时遇到了问题。 具体来说:

    • Quick Select 选项卡中似乎没有下拉菜单。 (随附图像)
    • 手动更改采样率(例如,从 1.5GSPS 更改为 1.25GSPS)  并按 Enter 键时、采样率会立即恢复为 1.5GSPS 。

    我想知道在修改采样率之前、是否缺少所需的步骤或配置。

    如有任何指导或建议、将不胜感激。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    可以点击“Advanced“模式复选框、我将检查采样率条目似乎不起作用的原因。  

    Quick Select 选项卡会填充保存的配置文件、我猜没有保存任何文件、因此不会显示任何文件。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的澄清。 我已尝试启用 高级模式、但仍无法更改采样率。  输入新值后、它会继续恢复到 1.5GSPS。

    关于 “快速选择“选项卡、这很重要。 您能否提供一些有关如何导入或加载这些配置文件的指导? 此外、我在哪里可以下载此 EVM 的推荐配置文件? 或者我应该卸载并重新安装整个 GUI 吗?

    再次感谢您的帮助—我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    您能分享更多有关您所看到行为的屏幕截图吗? 我已尝试打开 GUI、但无法重现问题。

    您还可以尝试键入 1.1G、1.3e9 或 1400M 吗? 它经过编程、因此您可以使用科学符号或字母。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric、

    感谢您提供的信息。 我尝试以科学符号(例如 1.25e9)输入采样率 、这是有效的。 但是、当我直接键入 1250000000 或 1.25G时、它不起作用。

    也就是说、Quick Select 选项卡下的下拉菜单中仍然没有看到任何配置选项。 我在 reference.e2e.ti.com/.../IMG_5F00_4906.mov 上随附了一个短视频

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    好的、我会看看为什么键入确切的数字不起作用、键入 1.25G 对我有效。

    对于快速选择模式、我计划在未来的版本中添加一些模式、现在您可以启用高级模式并按您喜欢的方式配置器件、如果您分享有关您要尝试的内容的一些详细信息、我可以帮助您介绍如何配置它。 此外、在配置后、您还可以导出系统参数文件并将其保存在此目录 ~\Documents\GUI\ADC3xRF7xEVM\v1.0.1\_internal\adc3xrf7xevm\ADC3xRF7x_API\default_configs\quad_1p5g 中 、然后在 Texas Instruments 后续启动时、您可以从下拉列表中选择配置。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的详细说明! 非常感谢您的帮助。

    我还想分享一下我们评估的快速观察结果、并获取您的意见:

    按照用户指南中的测试条件(第 5.7 节、 1.5GSPS 采样率、100MHz 输入)、我测得的 SNR 为~66.5dBFS、而数据表中的 SNR 为~75.3dBFS。

    我知道采样时钟质量是影响该结果的关键因素。 对于我们当前的设置、我们使用 LMK04828 EVM 的输出 (1.5GHz) 作为采样时钟和参考时钟。

    您能否就时钟设置提供一些额外的指导?

    • 您是否有推荐的时钟设计策略或参考设计? 数据表中提到了使用低噪声信号发生器(例如 R&S SMA100A)和带通滤波器—您是否建议使用任何特定滤波器规格或器件型号来重现数据表级性能?
    • 对于采样时钟、是优先选择低噪声单音正弦波形还是高压摆率方波?
    • 方波时钟的高阶谐波如何影响 ADC SNR 性能?

    再次感谢您的支持—这非常有帮助。

    此致、

    Xuan