This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3QEVM:TPSF12C1/TPSF12C3 的可用性

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650527/tpsf12c3qevm-availability-of-tpsf12c1-tpsf12c3

器件型号: TPSF12C3QEVM
Thread 中讨论的其他部分: TPSF12C1、TPSF12C3

您好:

我们无法看到有源 EMI 滤波器 (TPSF12C1/TPSF12C3) 数据表。 这些部件是否未继续?

是否有任何其他类似的有源 EMI 滤波器?

谢谢。

Ryota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryota

    这些器件 TPSF12C1/TPSF12C3 从 TI.com 中删除、目前正在开发中。 近期内无法提供这些产品。

    我没有听说过类似的有源 EMI 滤波器。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naresh、

    是否有计划为 TPSF12C1/TPSF12C3 开发替代产品? 如果是、将于何时发布?

    BR、

    ENES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LinkedIn 叫什么名字? 聊天吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这些器件 TPSF12C1/TPSF12C3 从 TI.com 中删除、目前正在开发中。  下一个版本目前没有暂定时间表。 我们的团队目前没有替代产品、也没有积极寻求。  

    我即将结束该主题。

    感谢您的理解。